结果:找到"BOM 分组",相关内容353条
- 关于BOM管理能否添加分组的问题
- BOM管理不能分组很混乱啊,做半成品的BOM和成品的BOM都是混在一起的,BOM多了之后就眼花缭乱.其他ERP软件BOM都能分组的.
- 所属专栏: 立创ERP 标签: BOM 分组 发帖人:st2111 发帖时间:2023-10-28 11:15:00
- 专业版不打算支持交互性的bom么
- 插件也不支持bom只能生成excel工具中的smt选型倒可是实现类似的功能,但是电阻电容这些却不显示值
- 所属专栏: 原理图设计 标签: bom 发帖人:qyss 发帖时间:2022-06-21 20:43:00
- BOM表导出问题
- BOM表导出预览时,不同页中相同类型的元器件可以显示合并到同一行,但导出后,却按照所在页被分成了多行?以前好像就算是不同页的同类元件都可以合并到一行的。现在这也太不方便了,难道还要手动调整?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: BOM 发帖人:berry 发帖时间:2021-08-10 10:45:00
- 导出BOM时显示的物料价格跟商城上的不一致?
- 导出BOM时发现有个料的价格跟商城上的差比较多,BOM列表显示50多,但商城上才20多,什么缘故?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: BOM 发帖人:海石生风 发帖时间:2020-08-26 09:56:00
- 透传模块赋能物联网时代
- 物联网概念中无线通信模块是连接物联网感知层和网络层的关键环节。其中,蜂窝通信模组的作用是通过广域网承载了端到云平台的数据交互,是用户数据传输的通道,是物联网终端的核心部件之一。端与平台的数据通信通过模组完成,主要有两种方式,AT指令模式和数据透传模式。1.AT指令模式AT指令模式,就是主控制器通过串口向模组发送AT命令,将终端数据(“10”)发送给模组,再通过模组发送给平台。发送AT命令成功会有应答(SNEDOK)。发送完成后,模组通过串口回应主控制器,发送完成;平台发送数据(“01”)给模组,模组通过串口发送给主控制器,实现对端的操作。发送AT命令成功会有应答。2.数据透传模式就是主控制器...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 模组 发帖人:eSIM物联工厂 发帖时间:2020-02-24 14:13:00
- BOM输出项问题
- 关于BOM输出项,望能够在输出时可以将想要输出的项目做打勾处理,这样就可以每个人想要输出的BOM项目来输出BOM了。现在的输出项目很不方便。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: BOM 发帖人:原芯微单片机 发帖时间:2019-11-03 18:46:00
- 求助贴pads点击基本脚本不出现对话框要怎么去设置
- pads点击基本脚本不出现对话框要怎么去设置?
- 所属专栏: SMT贴片 标签: BOM 发帖人:vivu 发帖时间:2018-10-08 19:41:00
- PCB导出BOM清单问题
- 不通过原理图更新PCB,直接PCB放元件画图,最后导出BOM清单时候,发现封装只要一样,都看成是同一个元件。比如说LED-0603是想用几种颜色,就算添加参数导出的BOM还是没有添加参数的值。请问这个是BUG,还是我不会使用?
- 所属专栏: PCB设计 标签: BOM 发帖人:willyang 发帖时间:2017-12-23 11:28:00
返回